结果:找到"ES8218E 单路ADC芯片 直播声卡方案",相关内容1000条
  • 惠海H6213C,POE,车载仪表盘,电动车充电器支持12V,24V,30V,36V,48V,60...
  • 产品描述H6215L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流及最高4A的瞬间电流。H6215L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6215L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6215L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6215L集成了输入线路电...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 推荐 发帖人:惠海半导体223 发帖时间:2023-09-06 17:15:00
  • DP108替代CM108高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片
  • 声卡芯片DP108的基础上,原厂推出优化升级版DP108T声卡芯片DP108是一款完全替代CM108的高度集成的单芯片USB音频解决方案芯片。方便的USB即插即用的兼容性,用户可以快速创建易用性,高质量和便携式USB音频产品基于高度集成的单芯片解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部****或音频DSP可以通过连接到DP108I2S的脚作进一步处理。3个GPIO引脚可与客户附加价值的应...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: DP108 DP108T CM108 发帖人:dnsj518 发帖时间:2022-09-27 13:53:00
  • NRK3301智能空调语音识别芯片方案
  • 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对智能产品的需求与日俱增,越来越多的高科技产品每年以递增的速度呈现,并在国际舞台上大放异彩。科技最大的魅力,是能够让生活中的一切需求变得越来越简单、越来越便捷、越来越智能。其中智能语音空调成为了智能家居生活的一个新入口,开启了更具科技感、未来感的家居未来。NRK3301语音识别芯片在空调上的应用方案NRK3301语音识别芯片是广州九芯电子研发的一款功能强大的离线语音芯片,智能语音空调离线语音控制更灵敏,能够实现5米远距离识别,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别指令。它解决了用户不愿走过去、寻找遥控器和繁...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音 语音识别 控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-22 17:36:00
  • 电动牙刷语音芯片方案NV040C声音提示ic
  • 我国目前牙刷市场主要为手动牙刷主导,但是随着人们生活水平,健康意识的提高,消费者开始追求品质的健康生活,其中对牙齿的呵护成为人们日趋关注的话题。与普通牙刷相比,电动牙刷凭借“自动方便”“更加清洁”等优势进入了大众视野,迅速占据传统牙刷市场份额。目前大多数电动牙刷是通过指示灯的方式,视觉传达给用户当前的模式;然而这还不是最好的提醒方法,电动牙刷置入语音芯片实现语音提醒功能将会更受到人们的青睐!九芯电子坚持以客户需求为核心,以产品质量为关键要素,以客户服务为使命,为客户解决语音方案,在电动牙刷方案中,推出了音质优美、功能强大的NV040C语音芯片!NV040C语音芯片的功能特点:l灵活的多种按键...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 音提示ic 语音 语音 电动牙刷语音 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-14 10:46:00
  • NVD语音芯片在刷脸寄存柜上的应用方案!
  • 随着人脸识别技术的不断发展,刷脸应用的场景越来越多。从刷脸支付到刷脸取钱,从刷脸开门禁再到刷脸解锁手机,从刷脸安检登机再到刷脸认证办事……刷脸时代已悄然来临,深入到国人生活的方方面面。近日,“刷脸”这项技术出现在了不少超市储物柜、游泳馆等地。顾客在储物柜上按下存物键/取物键,再将脸对准屏幕识别,相应的储物柜便打开了。整个过程无需登记租用、领取钥匙,甚至不需要保存密码纸作为储物凭证,存取物品耗时不到10秒。人脸识别屏幕上有温馨提示,会语音告知顾客操作方式如:“请正视显示屏一臂距离!”这是怎么做到的呢?寄存柜可以发出语音温馨提醒是因为里面置入了语音芯片,语音芯片,顾名思义就是可以存储控制播放语音...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 语音 语音ic ic 音ic 语音 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-19 17:22:00
  • 寻PWM芯片
  • 请问有没有芯片可以输出1组4路或5路的PWM互补信号的芯片?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PWM 发帖人:劢联电子 发帖时间:2020-07-06 15:12:00
  • B站直播通知-实战项目第十三讲-待机电流低至1.1uA
  • 6月6日晚上21:00,直播STC15单片机实战项目软件开发第十三讲-待机电流低至1.1uA。B站直播地址->http://live.bilibili.com/21988510文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/3KyU9fDCORxkyQxq_6IRCw低功耗牵涉到软硬件设计,直播时,会详细的讲解设计思路,硬件设计,软件设计,端口配置等,可以提前预习原理图,软件代码等。欢迎凑热闹。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-06 09:28:00
  • 陵阳CameraSPCA2688+ES7243E网红直播USB摄像方案,技术支持
  • 苏州顺芯原厂与陵阳CameraSPCA2688达成协议研发出4K高清画面+ES7243E双路音频ADCUSB摄像方案,远长拾音和消除回声更完美的,直播声卡方案,用于PC电脑,笔记本。为网红直播增加色彩!深圳锦宏世纪科技李工2881671130苏州顺芯ES7243/ES7243E苏州顺芯ES7243/ES7243E是一款高性能立体声音频ADC产品:ES7243PB.pdfES7243EDS.pdf参考参数:高性能multi-bitdelta-sigma音频ADC•102db的信噪比•-85分贝(THD+N•24位,8到200千赫采样频率•I2S/PCM主从串行数据端口•支持TDM•256/38...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ES7243E SPCA2688 网红USB摄像 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-26 10:34:00
  • 陵阳CameraSPCA2281D+ES8218EUSB摄像方案,为网红直播增加色彩
  • 苏州顺芯原厂与陵阳CameraSPCA2281D达成协议研发出高清画面/完美音质+ES8218EUSB摄像方案,直播声卡,为网红直播增加色彩!深圳锦宏世纪科技李工2881671130苏州顺芯ES8218/ES8218E24位8-96KHZ采样率,单通道,低功耗,立体声,音频ADC模拟转数字芯片!总谐波失真加噪声为-85dB,信噪比为95dB!ES8218针对遥控器,语音录音,蓝牙音频传输,2.4G无线音频传输的市场很广泛,获得广大客户的认可!1.8V-3.3V的工作电压!我司为苏州顺芯科技的国内授权代理商,价格美丽,技术到位,发货速度特快!苏州顺芯DAC系列:ES7134ES7144ES71...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ES8218E ADC 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-26 10:11:00
  • 苏州顺芯ES8218/ES8218E单通道低功耗音频ADC芯片
  • 苏州顺芯ES8218/ES8218E4位8-96KHZ采样率,单通道,低功耗,立体声,音频ADC模拟转数字芯片!总谐波失真加噪声为-85dB,信噪比为95dB!ES8218/ES8218E针对遥控器,语音录音,蓝牙音频传输,2.4G无线音频传输的市场很广泛,获得广大客户的认可!1.8V-3.3V的工作电压!我司为苏州顺芯科技的国内授权代理商,价格美丽,技术到位,发货速度特快!李工18938047300QQ:2881671130苏州顺芯DAC系列:ES7134ES7144ES7145ES7148ES7149ES7154ES8155ADC系列:ES7210ES7241ES7242ES7243ES...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ES8218 ES8218E 通道音频ADC 音频模拟转数字 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-03-26 10:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: